This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:USB 转接驱动器的位置

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342721/tusb216-the-position-of-usb-redriver

器件型号:TUSB216

大家好、

USB 转接驱动器的建议位置是什么? 离主机很近? 是否靠近器件? 还是在 USB 线的中间?  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    对于我们的 USB2转接驱动器、我们建议将转接驱动器放置在更靠近其所在板连接器的位置。 建议将其放置在主机板上、但您也可以根据需要将其放置在器件电路板上。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    你的答案让我感到困惑。 建议使用哪一种方法? 靠近连接器还是靠近主机?  

    USB3.0转接驱动器如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    抱歉。 我的意思是、我们建议的典型应用是将转接驱动器放置在尽可能靠近主机或器件板上 USB 连接器的位置。

    USB3.0转接驱动器也是如此。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安