This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD71:SN65HVD71DR

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330996/sn65hvd71-sn65hvd71dr

器件型号:SN65HVD71



您能帮助我们了解为什么两个屏幕打印内容不同吗? 是否有任何变化、感谢您
此外、当我们再次测试输出时、我们没有发现输出、这有助于了解原因、如何测试输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    左侧没有 TI 标识的那个看起来是假的-请转到反假冒政策网页以执行后续步骤: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们直接从你的家买了左边的一个,没有问题,你可以帮助确认为什么没有徽标,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    帕克不在办公室,但明天会回来,并有一个回应为你。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是真的、如果是、那么我告诉您要完成的反假冒流程将能够为您找到解决方案-但标记是不正确的、因此我需要您按照该页面上的说明进行操作。  

    我无法对此请求提供更多帮助-访问第一个回复中的链接。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以工作、但它不是 TI 产品! 也许只是一个替代品!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有疑问吗-我不确定我是否关注您的帖子?

    此致!

    帕克·道德森