This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:摄像头链接连接器和 DVI 发送器

Guru**** 2929930 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341172/tfp410-cameralink-connector-and-dvi-transmitter

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: DS90CR288A

大家好、我计划将带 cameralink 接口的摄像头连接到带 FMC 连接器的 FPGA Evolution 电路板、并在显示器上显示摄像机图像。 我将为此设计一个 FMC 板、对此我有一些问题。

1) 1)是否需要将 TFP410数据引脚连接到 FPGA 或摄像头  

2) 2)是否需要电平转换器?

3)如何将 cameralink 连接器连接到 FMC 连接器?  有引脚表吗?  

4) CameraLink 连接器- DS90CR288A - TFP410 - DVI 连接器是否是有效方案? 什么引脚应该从 camlink 连接器连接到 DS90CR288A? 或者如何进行连接?  

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    是否需要电平转换器?

    这取决于您使用的器件。 最好尝试让系统使用相同的共模电压和输出摆幅。

    Unknown 说:
    1) TFP410数据引脚是否需要连接到 FPGA 或摄像头

    这取决于 TFP410的运行位置。 我假设 DVI 电缆将被注释到显示器上、并且 RGB 值将来自 FPGA?

    CameraLink Connector - DS90CR288A - TFP410 - DVI Connector 是否为有效方案? 什么引脚应该从 camlink 连接器连接到 DS90CR288A? 或者如何进行连接?  [/报价]

    TFP410是一种 RGB 到 LVDS 的转换器、而 DS90CR288A 是 LVCMOSTTL 到 LVDS 的转换器。 这使得上述信号链不兼容。 我不熟悉任何可能有用的参考设计。 这是我在网上发现的产品、他们可能会有所帮助。  https://www.daqsystem.com:8006/eng/page/product/emb-dvi01.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我发现此方框图是否正确?  

    如果 DS90CR288A 不兼容、那么我应该直接从 cameralink 连接到 FMC 连接器吗?

    此外、您对我的第一个问题的回答是正确的、但我只想以1920x1080 @60Hz 的显示器显示摄像机图像、其中 tfp410支持该规格。 所以在这种情况下 TFP410数据-引脚应该连接到 FPGA(FMC 连接器)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Marcus、

    抱歉、我仍不确定我是否完全了解您要设计的系统、此方框图是否能准确表示您的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它会是准确的表示。 在这种情况下,是否应该将 TFP410的数据引脚连接到 FPGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您会