This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB8041A:USB 主机无法检测到 TI TUSB80xx 或 TUSB40xx 集线器时的调试过程

Guru**** 2778565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343233/faq-tusb8041a-debug-procedure-if-ti-tusb80xx-or-tusb40xx-hub-can-not-be-detected-by-usb-host

器件型号:TUSB8041A

1:检查3.3V、1/1V 和 GRSTz 引脚的上电复位 序列波形、并查看它是否与集线器上电复位序列时序一致

2:检查 USB_VBUS 引脚上的电压、并查看电压是否约为0.5V

3:检查晶体是否 在上行端口连接到主机后振荡

4:除非使用 SMBus 主机、否则请勿通过下拉电阻启用 SMBUSz、否则集线器将挂起、等待配置

5:除非使用 SDA/SCL、否则不要将其连接到板载 I2C 总线

6:如果不使用集线器、请勿将空白 EEPROM 连接到集线器、集线器将进入编程模式。

7:请确保 布局包含数据表中所示的散热焊盘。

8:如果仍有问题、请提交带有原理图的 E2E 请求单以供审核