This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:检查 USB2.0和 USB3.0连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB501, TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338792/tusb501-q1-check-usb2-0-and-usb3-0-connections

器件型号:TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB501、TUSB211、

无法识别 USB。
请检查 USB2.0 ~ USB3.0 RX/TX 连接。

*。 选件   -操作系统:4.7K Pd /  EQ:4.7K Pd /  DE:NC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 AP 至 TUSB501和 TUSB211之间的完整连接?  

    您是否看到无法识别 USB2和 USB3或仅识别 USB3?  

    还能共享布局吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有网络名称不同、但它是直接连接。

    由于客户情况、很难实现布局共享

    请检查除阻抗项之外的任何其他项是否会导致 RX/TX 连接出现问题。

    测试内容
    -移除 TUSB501部件并通过导线直接连接时、可以识别 USB2.0/USB3.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察原理图的 TUSB501部分、您会发现 CH2_USB0_TX_P/N 上缺少0.1uF 交流耦合电容器。 没有电容器、USB3将无法工作。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 TUSB501-Q1数据表(SLLSET3 - 2016年5月) 10.2典型应用、

    在 HOST_USB3.0_RX_N 网络中有一个有关主机 TX 的说明。
    我创建了一个参考该电路图的电路图。

    为什么这与大卫的指示不同?

    通过转接驱动器后、连接了一个0.1uF 的交流耦合电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信图8复制的是我们所做的 EVM、HOST_USB3.0_RX_P/N 和  HOST_USB3.0_TX_P/N 会连接到 USB 插头。 在这种情况下、将会插入 EVM 的 USB 主机上提供交流耦合电容器。 如果主机和 TUSB501-Q1位于同一 PCB 上、则您必须为 TX 和 RX 提供交流耦合电容器、如简单应用框图所示。

      

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查交流耦合电容器的参考值。


    ex) 基于简单应用(USB 主机- TUSB501 - Con)
    TX:100nF - TUSB501 - 100nF
    RX:330nF - TUSB501 - X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的交流耦合电容值。

    TX:100或220nF - TUSB501 - 100或220nF
    RX:100或220nF - TUSB501 - X 或330nF

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    根据所用的电缆长度、是否有参考解决方案?
    示例)
    1.3M
      - EQ:高
      -操作系统:低
      - DE:低
    2.6M
      - EQ:浮点
      -操作系统:低
      - DE:低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于每个 TUSB501-Q1、USB 主机和 TUSB501-Q1之间以及 TUSB501-Q1与连接器之间的布线长度是多少?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从测试板上的 TUSB501-Q1连接到台式电脑。
    距离为6~7m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我假设电缆长度是6-7米? AP 和 TUSB501-Q1和 TUSB501-Q1与 USB 连接器之间的布线距离是多少?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    [电缆长度]

    1.测试板(AP+TUSB501 +连接器)->台式电脑

     :6~7m

    [印刷电路板北斗距离]
    1. AP 与 TUSB501-Q1之间的距离
      1) 1) RX_N:64.2503mm
      2) RX_P:64.2709mm
      3) TX_N:56.8246mm
      4) TX_P:56.8246mm
    2. TUSB501-Q1与 USB 连接器之间的距离
      1) 1) RX_N:33.0658mm
      2) 2) RX_P:33.0523mm
      3) TX_N:24.2877mm
      4) TX_P:24.3267mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据布线长度、以下是我的初始 EQ、OS 和 DE 建议。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在以下配置中使用建议的设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于5G 的典型无源 USB 电缆组件具有7.5dB 的损耗、并支持长达3m 的电缆长度(取决于电缆中的线规)。 对于这个7m 电缆、这是无源电缆还是有源电缆? 我提供的设置仅用于补偿制造板的损耗、并保留剩余的损耗补偿、包括用于台式计算机和 AP 的7m 电缆。 您可以在 TUSB501-Q1和 USB 连接器之间增加 TUSB501-Q1 DE 和 EQ 以提供更多补偿、但如果此7m 电缆损耗超过规格说明7.5dB、则无法保证结果。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一根不带电路的 USB3.0无源电缆。

    我知道该设置可以补偿 PCB 图形长度。

    #。 结合使用 USB 无源电缆7m=3m +转接驱动器+3m 是否可以实现?

    如果有可按上述方式应用的配置、请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TUSB501-Q1 EQ 和 DE 来提供尽可能多的损耗补偿、并让台式计算机和 AP 提供剩余的补偿。 但是、由于该7m 无源电缆 插入损耗可能超出 USB3规格、如果电缆损耗超出补偿范围、USB3可能无法正常工作。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何解决方案可以使用无源电缆使7m 的距离成为可能?

    示例) 7m =电路板+ 3m + TUSB501 EVK + 3m + PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TUSB501EVK 两侧均配有3m 电缆时、您可以将 EQ 和 DE 设置为悬空、然后查看是否起作用。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David Liu
    非常有帮助