This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:我的器件是原装器件还是假冒器件?

Guru**** 2757925 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340622/sn75176b-is-my-part-part-original-or-fake

器件型号:SN75176B

我最近从印度一家著名的经销商处购买了 SN75176B。 您能否验证此器件是原始器件还是虚假器件? 上面看不到德州仪器的标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    我在我们的内部网站中查看了此器件顶部标记通常会显示什么内容。 似乎与我们的预期相符。 对于该器件、我们不使用 TI 标识、而是在第二行使用字符"TI"。  

    我还能够使用其他内部搜索工具、并且能够找到此器件的批次跟踪。 这让我确信它可能是 TI 器件。 请注意,我不是说它是... 如果您从授权 TI 分销商(如 DigiKey)购买了此产品、则您应该能够与贵公司的 TI 代表合作来跟踪器件、从而验证它是 TI 器件。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎不是 TI 产品!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mainsci:

    还有其他我可以为您提供帮助的地方吗?  

    -鲍比