This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMUXHS4212:何时以及如何对无源多路复用器进行交流耦合?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342811/faq-tmuxhs4212-when-and-how-to-ac-coupling-the-passive-mux

器件型号:TMUXHS4212

何时以及如何为无源多路复用器放置交流耦合电容器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多接口、 如 PCIe、USB、DisplayPort 等、 需要在发送器和接收器之间进行交流耦合。 将无源多路复用器用于 TMUXHS4212等高速接口时、始终会遇到一个问题、即 交流耦合电容器的放置。

    无源多路复用器有自己的共模电压或 VCM 要求。 等等。 当 VCC 为1.8V 时、TMUXHS4212的 VCM 为0至1.2V;当 VCC 为3.3V 时、该器件的 VCM 为0至1.8V、如下所示。

    连接到无源多路复用器的器件会有自己的 VCM、因此 器件 VCM 需要处于无源多路复用器 VCM 范围内、以便正确偏置无源多路复用器非常重要。 如果器件 VCM 无法满足无源多路复用器偏置电压、则需要使用交流耦合电容器来消除共模电压、并需要外部偏置电压来正确偏置无源多路复用器。

    在第一个示例中、连接器提供了与外界的开放式连接、无法保证端点 VCM 满足无源 MUX VCM 要求。 交流耦合电容器放置在无源 MUX 和端点之间、以消除端点共模电压。 在这种情况下、无源多路复用器由系统/主机控制器进行偏置、前提是系统/主机控制器 VCM 处于无源多路复用器 VCM 范围内。 交流耦合电容需要符合特定接口的要求 、并且该值应与±Ω 信号对匹配。

    在第二个示例中、交流耦合电容器放置在系统/主机控制器传输对和端点传输对上。 此时、顶部的无源多路复用器由端点接收器偏置、底部的无源多路复用器由系统/主机控制器接收器偏置。

    在最后一个示例中、 系统中的系统/主机控制器和端点共模电压均超出无源多路复用器共模电压范围。 在这种情况下、交流耦合电容器放置在无源多路复用器的两侧、以去除 系统/主机控制器和端点 共模电压。 但随后需要 Vbias 的外部端接网络。 Vbias 必须与无源 MUX VCM 要求匹配。 端接电阻器取决于特定的系统设计应用。

    此致

    大卫