This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:MAX3232EIPWRQ1和 TRS3232EQPWRQ1之间的差异

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342387/max3232e-q1-difference-between-max3232eipwrq1-and-trs3232eqpwrq1

器件型号:MAX3232E-Q1

您好!

  有关以下信息、请告诉我 MAX3232EIPWRQ1和 TRS3232EQPWRQ1之间是否存在差异。 我认为我不能透露详细信息、因此只回答"是"或"否"没有问题。

1.裸片

2. IC 内部布局

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    对于两款器件是共用同一芯片还是 IC 内部布局、我真的没法评论。 我只能说它们是根据相同的数据表规格设计的。  

    对不起,我不能就此提供太多其他信息。

    -鲍比