This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:使用 TDR 检测电缆故障

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342676/dp83822i-using-tdr-to-detect-cable-faults

器件型号:DP83822I

以太网 PHY 团队、

我们的客户在检查以太网电缆故障的系统中使用 DP83822I。 DP83822I 具有 TDR 功能、客户可以使用该功能检查以太网电缆上的短路、开路和交叉线。

通过查看数据表第8.4.10.1节、它们可以在链接失败时运行 TDR。 我们是否有示例代码或应用手册说明他们如何使用 TDR 来查找短路、开路和交叉线?   

如果相关问题、他们会使用 FreeRTOS 在 MCU 上运行。  它们并不关心驱动器或寄存器读写的基本能力。

谢谢。
达伦