This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:终端电阻器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343507/am26ls32a-termination-resistor

器件型号:AM26LS32A

大家好、

我知道、 如果使用了端接电阻、AM26LS32A 失效防护就不起作用。

除了失效防护、器件是否可以与端接电阻器一起使用?

我的 客户想知道它是否会导致损坏或意外行为。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器不会损坏(只要不超过绝对最大额定值)。

    如果没有失效防护功能、在发生故障(开路/短路)时输出可能为高电平或低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    尊敬的 Kazuki-San:

    该器件应与端接电阻器配合使用、以抑制信号线上的信号反射。 终端电阻器在正确实施时不应显著影响任何失效防护偏置功能的运行能力。  

    外部失效防护偏置可在端接系统中使用、以确保接收器在总线空闲时保持在已知的输出状态。 请参阅下面链接的应用手册以了解有关这种做法的更多信息。  
    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf 

    此外、当端接总线空闲时、AM26LS32A 的内部失效防护偏置应该可以正常保持已知输出。 这个偏置应用于接收器内部、这样一个0V VID 将被注册为一个有效高电平输入。 当在差分信号线路之间进行端接时、空闲状态将导致该0V VID、从而允许内部失效防护偏置保持此输出高电平条件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特