This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:无变压器运行

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK106, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342511/tlk106-transformer-less-operation

器件型号:TLK106
主题中讨论的其他器件: TLK110

您好!

我正在为一个使用 TLK106以太网 PHY 的产品设计以太网接口、我无法了解它是否支持无变压器运行(使用直流阻断电容器而不是变压器)。 TLK106L 的数据表 和 TLK106的数据表都没有 提及任何无变压器运行的情况。

SLLA327应用手册 涉及 TLK110 PHY 的无变压器运行、但本文档未提及 TLK106。 还提供了 适用于 TLK10xLEVM 的 SLLU200用户指南、 从中我了解到 TLK106可实现无变压器运行。

您能否确认根据 SLLA327中提供的电容器选择指南、TLK106的无变压器运行是可行的?

此致、

迪米特里奥斯·穆斯特鲁菲斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在为10/100器件设计新设计、我强烈建议您改用我们的现代产品系列 DP8382x (DP83822/DP83825/DP83826)。 TLK106为 NRND、在这方面其支持极其有限。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、IC 已经被我想要连接的产品选定了(我的团队没有使用 TLK106来设计产品、我们设计了一个与它连接的系统)。 因此我无法更改您推荐的 IC 之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、对此产品的任何支持仅限于数据表。 因此、我们无法确认该功能。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、谢谢。