This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:SN75LVDS82DGG 的时钟输入

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342363/sn75lvds82-clock-input-of-sn75lvds82dgg

器件型号:SN75LVDS82

请确认 SN75LVDS82DGG 的 LVDS 输入信号。 LVDS 输入是否支持 SSC (SpreadSpreadSpread Spectrum 时钟)?
如果支持该功能、请告诉我它支持的断电时钟的百分比是多少。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LVDS 输入不支持 SSC。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我知道 SSC 不支持时钟。

    我想知道内部行为如何随是否存在 SSC 而变化的工作原理。 请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchiro:

    此设备的视频输入不允许 SSC,因此未使用此设备对其进行测试。 您是否满足任何特定问题或系统要求?

    此致、
    伊克拉姆