This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C189-Q1:DS90C189-Q1能否在 DDR 模式下仅使用12位器件工作?

Guru**** 2987470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C189-Q1, SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339816/ds90c189-q1-can-the-ds90c189-q1-works-in-ddr-mode-and-with-12-bits-only

器件型号:DS90C189-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93B

尊敬的 TI:

     在以下链接中,DS90C189-Q1能否在 DDR 模式下且仅使用12位器件?   我们还希望使用 DPI 到 LVDS 转换器。

TI 是否有任何器件系列可以将并行(DPI)转换为 LVDS 4通道? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 DPI 可以视为 RGB、因此 SN65LVDS93B 可用于 RGB 转 LVDS。 这是否适合您的应用? 不过、这是一种工业温度等级器件。

    几个问题:

    -您能告诉我12位 DDR 模式是什么吗? 这是什么接口?  
    -这里使用的是什么 SoC 或输入接口?
    -什么是 PCLK 率?
    -该部件是否需要汽车 Q1级?

    此致、
    伊克拉姆


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

        问题的答案如下:

    1、您能告诉我什么是 DDR、12位模式吗? 这是什么接口?  

    回答:。 在 SOC 芯片中、使用上升沿和下降沿来传输数据

    2、此处使用的是什么 SoC 或输入接口?

    答案:DPI 接口。 在 MTK 的 SOC 中使用更多。

    3、PCLK 频率是多少?

    回答:124.4MHz   (1920*1080@60FPS)

    4、该器件是否需要汽车 Q1级?

    回答:是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上面的波形是 PCLK 吗? 您能否告诉我们器件视频输入源(SoC 或类似产品)是什么、然后我们可以查看视频接口并验证它们是否兼容。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram。

    -------- >顶部波形是 PCLK 吗?  

         回答:不,这只是一个示意图。  对于 DS90C189-Q1,  设备视频输入来自 SOC (MT8675,MTK)。

    MT8.DPI 接口只有12个数据通道,但需要传输 24位数据。 数据格式为 GRB888。

    上述信息能否帮助评估 DS90C189-Q1是否符合我的应用场景?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我2-3天的时间来了解这一点、DS90CC198是否支持此模式。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该器件不支持此 DDR 12位模式。  对于 FPD-link、还可以支持其他视频接口。  是否有任何可用于此 SoC 的替代接口或模式?  

    此致、
    伊克拉姆