This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:失效防护功能

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342981/thvd1550-fail-safe-function

器件型号:THVD1550

您好、团队成员:

我的客户对失效防护功能有一些问题。

1.当/re=H 时、THVD1550中的失效防护无法正常工作、对吗?

2.引脚 A 和 B 是否 分别上拉至 THVD1550中的 Vcc/down 至 GND?  

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/RE 为高电平时、R 输出被完全禁用。 如果在这种情况下您想要高电平信号、请添加一个上拉电阻器。

    2.否;失效防护通过一种机制实现、即使差分输入电压为零也有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 当/re=H 时、THVD1550中的失效防护无法正常工作、对吗?

    正如先生指出的、R 引脚将变成高阻态并悬空、除非您有一个外部电阻器来保持引脚偏置。

    Unknown 说:
    2. 引脚 A 和 B 是否 分别上拉至 THVD1550中的 Vcc/down 至 GND?  [/报价]

    如果驱动器被启用、它将根据逻辑对 A-B 引脚进行偏置。 如果禁用驱动器、则 A-B 会有一些泄漏电流、但没有足够强的电流来提供强偏置。 添加外部失效防护可能会有所帮助。 内部失效防护只是将 V+阈值设置为负值、因此在开路、短路或空闲情况下、您应该会看到 R OUTPUT 高电平。

    -鲍比