This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522PEVM

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343299/tusb522p-tusb522pevm

器件型号:TUSB522P

您好!

我们将为我们的专用连接器安排一个测试板。 在测试 TUSB522p 时、我们使用50 Ω 单端电阻器端接 Rx 和 TX、以在测试中实现睁开眼。 下面的问题

1. TUSB522p 的框图显示了 芯片内置终端。 为什么它仍然需要外部50欧姆终端

2.此端接的电阻范围是多少

3、为什么差分90外部端接不起作用。

谢谢

纸槽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纸槽

    USB3发送器实现接收器检测电路(far_end RX 检测)。 下面是 USB3.2规范的简化方框图。

    发送器正确检测是否存在等效于直流阻抗 Rrx-dc 的负载阻抗。 Rx 检测根据电路的 RC 时间常数进行工作。 该时间常数根据接收器终端(R_term)的存在而变化。 在上图中、R_Detect 是特定于实现的充电电阻器。 C_AC 是只有当 R_term 也存在时才存在于电路中的交流电容器、否则、只有 C_寄 生电容存在。

    对于 TUSB522P、它只会在其发送器检测到拉电流或灌电流的 Rrx-dc 时开启其相应的 RX 终端。 本质上、它将拉电流或灌电流连接状态从下行传播到上行、或从上行传播到下行。 如果在300ms 后未接收 LFPS、它还会阻止拉电流/灌电流发送 LFPS、直到在拉电流和灌电流之间建立连接并进入合规模式。  

    外部50 Ω 端接模仿 Rterm 的存在、因此会导通 TUSB522P、然后进而导通源。

    谢谢

    大卫