This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 以100Mbps 的速率生成125MHz RX_CLK

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342803/dp83867e-dp83867e-generates-125mhz-rx_clk-at-100mbps

器件型号:DP83867E

您好!

我们正在测试 MII 环回模式。 我们注意到、当链路建立为100Mbps 时、PHY 芯片生成了125MHz RX_CLK。 我们预期了25MHz RX_CLK。

以下是 在链路建立为100Mbps 后启用 MII 环回的寄存器设置。

  0x0010:清除第6位以禁用自动 MDIX

  0x0000:0x4140

  0x00FE:0xE720

  0x001F:将第14位设置为软复位

有什么建议吗?

谢谢。

艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    对于100Mbps 手动通信、难道不应该寄存器0x0 = 0x6100而不是0x4140吗? 在这种情况下、手动选择的速度为1000Mbps、与 RX_CLK 上的125MHz 一致。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    很好的收获! 在复位后、我们能够在芯片强制变为100Mbsp 和全双工初始化期间使 MII 环回正常工作。

    非常感谢您的帮助!

    艾米