This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:可以更改正信号和负信号吗?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343624/sn65dphy440ss-is-it-okay-to-change-positive-signal-and-negative-signal

器件型号:SN65DPHY440SS

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问是否改变正信号和负信号。

(即向 DA0N 施加正输入、向 DA0P 施加负输入、向 DA1N 施加正输入、向 DA1P 施加负信号、等等。)

是否可以像这样使用此器件以及它是否可以完全正常运行?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯

    DPHY440  不能  支持极性反转、以上建议在 DPHY440默认状态下不起作用。  高速进入序列包括驱动 LP11->LP01->LP00 (LP->HS 转换)。 如果您翻转极性、那么高速进入序列也将翻转、您将永远无法进入 HS 模式。  

    它将发挥作用的唯一方法是、如果 DPHY440处于 I2C 模式、并且仅 HS 模式始终使用以下序列启用。 该序列仅将 CLK 和所有数据通道置于 HS 模式。

    为 HS TX 路径写入寄存器0x50并启用8'h1f //覆盖

    在启用8'h1f //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51。

    为寄存器0x61写入8'h00 //禁用 LP 路径。

     为 HS RX 路径写入寄存器0x70并启用8'h1f //覆盖

    在8'h1f // HS RX 路径启用时写入寄存器0x71。

    谢谢

    大卫