This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:10BASE-T 预合规性测试问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343944/dp83826i-10base-t-pre-compliance-test-issue

器件型号:DP83826I

大家好,我正在对10Base-T 进行预合规性测试,并在 TPM (最后一位 CD0)上出现测试:TP_IDL 模板问题。

使用 TPM 时的链路测试脉冲能够运行并通过。  

设置:以太网速度(10Base-T EEE)

使用的示波器:Keysight MSOS804A。  

测试装置使用:EEE-TPA-ER (P/N:110-1089-000 REV a)

命令使用:   

sendln 'phytool write eth1/0/0x001F 0x8000'
sendln 'phytool write eth1/0/0x0000 0x0100'
sendln 'phytool write eth1/0/0x0019 0x4021'
sendln 'phytool write eth1/0/0x0016 0x7101'

sendln 'phytool write eth1/0/0x000D 0x001F'
sendln 'phytool write eth1/0/0x000E 0x0469'
sendln 'phytool write eth1/0/0x000D 0x401F'
sendln 'phytool write eth1/0/0x000E 0x055'

sendln 'phytool write eth1/0/0x001F 0x4000'

添加了随机数据波形。  

问题描述:每次 使用 TPM (最后一位 CD0)运行 TP_IDL 模板时、测试中止。 消息中出现系统错误和超时错误。  

P/s:针对100BaseT 的所有测试均能运行并通过。 未发现问题。  

 e2e.ti.com/.../10basev2.pdfe2e.ti.com/.../error-message.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    寄存器配置和波形看起来不错、可能是示波器软件/配置有问题。

    您是否能够联系 Keysight 以检查此错误日志并确认此问题是否在范围或 PHY 端?

    此外、当设置0x19 = 0x21而不是0x4021时、您是否看到任何差异?

    谢谢!

    埃文