This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:TCAN1145EVM 一些问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341191/tcan1145evm-tcan1145evm-some-question

器件型号:TCAN1145EVM

您好、支持团队

我们 有几个问题、希望您能帮助澄清:

Q1.是否有可供使用的离线版本的 GUI?
Q2.是否可以将两个 TCAN1145 EVM 连接到同一台主机?
(我尝试过此操作但未成功)

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    是的、我们应该能够为您提供离线版本。 请给我一天时间来确认与您分享这个的最佳方式、我将与您协调、向您发送该计划。  

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我可以通过电子邮件将计划发送到您已经与 E2E 帐户关联的地址。 请告诉我这是否可行、或者您是否更喜欢其他地址。  

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric

    lawrence.kw.ho@foxconn.com

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您在美国度假期间的耐心等待。  

    我已将安装程序发送到您的电子邮件。 如果您对 GUI 或器件还有任何疑问、敬请告知。  

    此致、  
    埃里克·肖特