This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1:数据表的图9-1。

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029A-Q1, TLIN1029-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342824/tlin1029-q1-figure-9-1-of-the-datasheet

器件型号:TLIN1029-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN1029A-Q1

大家好、

 数据表第22页的图9-1断开。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlin1029-q1.pdf

有没有解决此问题的计划?

正确的图片是否与 TLIN1029A-Q1相同?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlin1029a-q1.pdf

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    感谢您指出这个问题、是的、该图与 TLIN1029A-Q1数据表中的图相同。

    提醒一下、TLIN1029-Q1在某些 VSUP 电压范围下确实具有占空比勘误表、因此我们推荐使用 TLIN1029A-Q1。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您是否 计划更新 TLIN1029-Q1 (非 A 版本)的数据表 

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    是的、这似乎是文档迁移带来的缺陷、我们正在解决该图表问题。

    此致!

    丹尼