This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:I2C 电缆延长器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343758/p82b715-i2c-cable-extender

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件: P82B96

如果您要选择我们将整合到新设计中的器件、我们会为您提供帮助。 它适用于嘈杂工业环境中的 I2C 扩展器。 我们的电流控制板已为 I2C 做好准备、我们需要调整一个位于5米之外的256位调节范围的数字电位器。  VIN 为5VDC、我们无需使用睡眠模式。

I2C 只需要是一个方向、超过1kHz 的速度就足够了。 我们实际上是看最简单的设置选项。

请建议我们应该 考虑在我们的设计中使用什么。

谢谢!

路易·卡利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P82B715支持使用更高的上拉电流、可在一定程度上降低噪声灵敏度。

    您可以通过低通滤波器消除高频噪声;低速有助于消除高频噪声。

    如果环境中的噪声非常大、单端信号可能会过于敏感。 在这种情况下、使用 P82B96并添加差分收发器(RS 或 LVDS-422)、总共有八条线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复它确实有助于决定选择哪款车型。

    在关闭的机会上、是否会有类似于 www.ti.com/.../tidued8.pdf 的任何参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    虽然使用不同的协议、但有一个参考设计将 P82B96用作 i2c 到 CAN 范围扩展参考设计。 

    此致、

    泰勒