This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:ACK 错误

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331229/tcan1051hgv-ack-error

器件型号:TCAN1051HGV
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

您好  

客户在1MHz 频率下使用20米电缆、

2节点测试正常

5节点发现异常 ACK 错误波形如下

黄色表示 TX

蓝色表示 RX

红色为 CANH

绿色表示 CANL

是产品问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    由于总线上的振铃、似乎存在信号完整性问题、从而导致  RXD 上的干扰接收到错误位。  这种系统中的通信错误可能是由更高的数据速率、大型物理总线拓扑等导致的。 客户是否正确放置了共模扼流圈和端接总线?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    您可以帮助检查以下 TCAN1051原理图以及是否需要调整

    建议在何处添加共模扼流圈? 是否应该将其添加到每个节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    看起来它们没有使用 CMC、因此将其放置在收发器 CANH/L 引脚和端接电阻之间将有助于减少振铃。

    图像不清楚、总线上的这两个电阻器是多少? 终端或串联电阻? 还是仅仅是 DNP?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    原理图更新如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    原理图看起来没有问题、但我们仍然建议使用共模扼流圈来解决总线上的该振铃问题(导致 ACK 错误)。 可以将 CMC 放置在如下位置:

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean  

    竞争产品 NCV7351的差分输入电容小于 TCAN1051的差分输入电容。 这是否会影响传输质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    有许多收发器因素会影响振铃、其中大多数是总线驱动器特性。 这些因素包括电容等参数以及振铃抑制技术、时序和驱动强度等驱动器行为。 通常、在类似指定的收发器中、这些功能非常相似、因此提高信号质量的主要方法是简化或修改总线线束或更改为不同类别的收发器(例如、用于改进振铃抑制的 CAN SIC 器件)。  

    在这种情况下、添加共模扼流圈看起来有助于提高系统中的信号质量。 我在下面链接了一份应用手册、其中介绍了 CMC 的一些详细信息、并包含可能适合您的应用的各种器件型号。  
    https://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271.pdf?ts = 1676993696425&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致、  
    埃里克·肖特