This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:原理图审查申请

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344062/pca9306-request-for-schematics-review

器件型号:PCA9306

请查看 PCA9306的原理图。

对于 VREF2、建议使用100pF。 对于 VREF1、是否可以使用0.1uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    C2应该较小、因为它需要在上电期间通过 R37进行充电。 (如果上电后不需要快速转换器、则可以使用任何更大的值。) C5的值不重要;您可以使用已在其他地方使用的任何去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。