This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:通过搭接设置 PHY_AD

Guru**** 1134160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344029/dp83tc811r-q1-phy_ad-setting-by-strap

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

大家好、

无法正确访问由引导程序配置的 PHY_AD[3:0]。
有什么可能的原因吗?


RX_ER (引脚14)和 RX_DV (引脚15)已打开。
根据表17、在这种情况下它是模式1。
根据表18、在模式1下 PHY_AD[3:0]=0000b。
但是、当使用0000b 进行访问时、没有响应。
相反、当他们使用0001b 访问它时、他们得到了响应。
设置和行为不匹配。
如果可能有原因、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    为了了解具体系统、他们是使用 DP83TC811 EVM、还是在自己的系统/板上测试?

    此致、

    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar-San:

    感谢您的答复。

    该系统是他们自己的电路板、而不是 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    您可以为我读取此寄存器吗:

    自举寄存器0x0467 -自举配置寄存器

    这将帮助我们了解是否是软件问题。

    此致、

    阿瓦塔