This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0041:LMH0041SQE/NOPB

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342539/lmh0041-lmh0041sqe-nopb

器件型号:LMH0041

您好!

我们很有趣的购买了这个项目  LMH0041SQE/NOPB

但我们想先与您确认一下、如果我们可以获取 EVB (评估板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一款成熟的产品、未提供评估板。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nasser

    我们正在考虑购买250卷的单卷带。 是否有任何其他可用选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我们之前为该器件提供了 EVM。 如果需要、我们可以为您提供此板的原理图和 PCB 布局。 请 注意随附的文件:原理图。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../2678.SDV-DeSerializer-EVK-Schematics-Oct-23-07.pdfe2e.ti.com/.../2678.deserializer-Rev-C-_2800_12_2D00_20_2D00_2007-8_2D00_26_2D00_53-PM_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nasser,我会和我们的技术人员一起检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我们想知道您建议的1个评估模块的价格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    此 EVM 已停产、因此不再生产。 唯一可用的配套资料是我之前发送的两份文件。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我们会再回来的,谢谢你,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    此致、Nasser