This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:1个通道作为另一个通道用例的发射源

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344537/dp83849i-1-channel-as-transmit-source-for-the-other-channel-use-case

器件型号:DP83849I

您好、

我们 需要使用一个83849通道来接收数据、然后通过另一个通道发送接收到的数据。 我认为规范5.4.4.3应该能够 实现该功能、但 似乎对操作模式有了要求。 我们是否有应用手册/示例/参考设计  隔离等级?  

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    我建议参考这个 应用手册

    如果您对端口切换功能还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    埃文