This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848I 无法连接到千兆器件问题

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344507/dp83848i-dp83848i-unable-to-connect-to-gigabit-device-problem

器件型号:DP83848I

迪亚尔斯、

   一位客户使用 DP83848IVVX 制造产品。 在测试过程中、他发现自己可以连接100M 路由器和计算机、可以正常通信、但无法连接千兆路由器或千兆交换机。 在正常情况下、路由器将向后兼容100M 设备。 但目前无法进行通信。 软件是否需要用 DP83848IVVX 进行配置、以适应千兆位网络器件的连接? 是否有任何相关的参考代码? 很感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    鉴于848和路由器都启用了自动协商100M 广播、我希望 DP83848能与千兆路由器/交换机配合使用。

    请共享 DP83848设置和寄存器日志(地址0x0 - 0x1F)、以便我查看并确认器件是否配置正确。

    谢谢!

    埃文