This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548控制序列

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343082/tca9548a-tca9548-control-sequence

器件型号:TCA9548A

尊敬的团队:


在我们的系统中、 TCA9548按以下顺序使用:
上电复位上拉复位引脚
写入命令以选择通道1–> 0x02
操作多路复用器后面的 I2C 器件
写入命令0x00以在操作完成时关闭所有通道。
返回步骤2。

在该持续运行期间、我们发现在步骤2中、多路复用器 I2C 输入端口上通常会发生通信错误、有时 SCL 会丢失。 有时 SDA 上的数据不正确。 原因不明。
如果我们的流程合理并且有进一步优化的空间。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示写入操作失败的示波器轨迹。

    TCA9548A 是没有时钟延展的从设备;它唯一输出的是 ACK 位。 我怀疑这是控制器的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请按照 Clemens 所述展示示波器波形、我们将乐意为您提供帮助!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hill:

    供参考。  

    和 Pls 帮助确认我们是否需要运行0x73(9548 i2c 地址) 0x00后每读/写周期,显示是最后一张图片?

     

    异常波形

    正常波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一条轨迹出现显示到地址0x76的读取访问、此访问被主器件停止。

    第二个迹线不可读。

    请更改示波器的时间刻度以放大红色框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    今天是 TI 假日。 感谢您的耐心等待、我们将在下周同一时间给您回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此问题的任何更新。

    如克莱门斯所说,你能提供更好的图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将在脱机前关闭这个主题!