This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:规格检查

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343968/tdp142-spec-check

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件:TCA9509SN65DP159

您好  

Intel 原理图使用电平转换器+重定时 IC。 请帮助确认是否需要推荐纯 HDMI 电平转换器 IC?

或者、请帮助确认如果不需要转接驱动器功能、它是否不需要电平转换器(ALDER LAKE P)并且可以直接将其拉至连接器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    您将需要对 I2C 信号和 HPD 信号进行电平转换。 我不熟悉 Alder Lake 的引脚规格。 但是、HDMI 2.1信令的最大 Vswing 为1200mV、直流共模为2.5V 到3.33V。 这应该有助于确定 Alder lake 和 HDMI 之间的互操作性。

    您可以使用 MOSFET 对 HPD 信号进行电平转换。

    对于 I2C、您将需要使用 TCA9509之类的器件: https://www.ti.com/product/TCA9509

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的评论

    一样、是否还需要任何其他电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    这个方框图看起来不错、您应该不需要任何其他电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请尝试使用 SN65DP159代替 PS8409、以便我们可以设计更多 TI 器件。