This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:产品建议

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344783/am26c32-product-recommendation

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26LV32E

大家好、

我们是否有采用 AM26C32但可以提供3.3V 电压以及适合5V 信号输入的类似产品? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    AM26LV32E 由3.3V 电源供电、其输入可以承受5V 的电压、因此、我认为这很可能是我们与 AM26C32类似的器件的最佳选择、但具有3.3V 电源和5V 容限逻辑输入。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森