请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP149 您好!
我遇到的问题与使用 SN65DP149的参考问题完全相同。
SN65DP149被连接至 ComExpress 类型6的 DDI 端口。
启动后+/- 5s,当 DVI 电缆(桌面屏幕)已连接时,将从 ComExpress (I2C SRC = I2C 3V3)发送 I2C trame,但不会复制到 I2C SNK (I2C 5V):
当电缆断开并重新连接时,它将起作用(SDA SRC 在该电缆的第二位置,以简化调试):
原理图可从数据表中得出:
我试图强制 HDP SRC 为高电平、没有任何变化。
有人有什么想法吗?
谢谢!