This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:启动时不会将 I2C_SRC 复制到 I2C_SNK -除非电缆已断开并重新连接

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344811/sn65dp149-does-not-copy-i2c_src-to-i2c_snk-at-startup---unless-cable-is-disconnected-and-reconnected

器件型号:SN65DP149

您好!

我遇到的问题与使用 SN65DP149的参考问题完全相同。

SN65DP149被连接至 ComExpress 类型6的 DDI 端口。

启动后+/- 5s,当 DVI 电缆(桌面屏幕)已连接时,将从 ComExpress (I2C SRC = I2C 3V3)发送 I2C trame,但不会复制到 I2C SNK (I2C 5V):

当电缆断开并重新连接时,它将起作用(SDA SRC 在该电缆的第二位置,以简化调试):

原理图可从数据表中得出:

我试图强制 HDP SRC 为高电平、没有任何变化。

有人有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "相关问题"的最后一个答案是增大"OE 输入"电容。
    我从100nF 增加到220nF、结果会更好。

    我想我需要的更多像470nF、或者移除上拉电阻器/10k 电阻器。

    移除 OE 上的上拉解决了问题。