This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86IPAPQ1

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI86-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342667/sn65dsi86-sn65dsi86ipapq1

器件型号:SN65DSI86

您好!

我正在使用 STM32 L4或 U5 MCU 进行开发。

有人可以分享您如何获得(LTDC、DSI、DMA2D 和 SN65DSI86配置)这座与 STM DSI 协同工作的桥?

我们将非常感谢您提供任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo、

    借助所提供的信息、我只能帮助解决 DSI86配置和一些源驱动程序代码问题。 请记住、所有软件均按原样提供、不受支持或更新。

    DSI 驱动程序代码: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpu/drm/bridge/ti-sn65dsi86.c

    DSI 寄存器计算器: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi86#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishesh

    让我来问一下、此芯片是否应该用于我们的目的:

    使用 STM32 MCU (其上没有运行操作系统)生成 DSI 信号、该信号馈送到 SN65DSI86-Q1 、目的是通过 USB-C 插入架上的外部监视器。 这可行吗?

    我之所以提出这个问题,是因为我根本找不到任何有关这方面的文献。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果可行、在知道任何外部显示器可以插入的情况下、让它工作的初始步骤(软件说明)是什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要通过 USB-C 对 DP 进行一些 DP 交替模式配置。 您的系统将需要类似这样的样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 STM32、在此器件上进行编程超出了我的专业知识范围、我将无法提供太多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维什

    好的另一个问题、忽略我的 STM32、您能分步说明如何对 DSI86芯片进行编程、以便只显示默认颜色图形。

    显示屏通过 USB-C 3.1 Gen2全功能电缆进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要在交替模式下使用 USB-C、因此我不确定这会起作用。

    这是 DSI86色条的脚本

    e2e.ti.com/.../5706.1DP_5F00_4DSI_5F00_HBR_5F00_800x600_5F00_Color_5F00_Bar.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维什

    我想我们已经发展到了需要 TI 帮助才能开发出这一项目的地步。

    好的、您能告诉我 、您(TI)需要我们提供哪些帮助来帮助 我们设计该项目的硬件、以及为我们提供启动和运行所需的基本软件配置。

    请告诉我。

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo、

    我只能为您的设计提供 TI 器件支持。 很遗憾、我没有为您设计系统所需的带宽。

    此致!

    V·皮塔迪亚