This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:VDD (1.1V)电源轨的最小电容

Guru**** 1829000 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344579/tusb4041i-minimum-capacitance-of-vdd-1-1v-rail

器件型号:TUSB4041I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TUSB4041I 并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能告诉我们一下 VDD (1.1V)的最小电容是

根据数据表 P.36 10.1 TUSB4041I 电源、需要10uF 电容器或1uF 电容器。

这是否意味着最小电容为1uF?μ F

当要求达到最低容量时、您能评论一下吗?

ーーー

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 信一:

      您可以将10uf 和1uf 电容放置于接近1.1V 电源输出,并将0.1uf 电容放置 于靠近 TUSB4041的每个 VDD11引脚的位置。

    此致

    布赖恩