This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812R-Q1 QNX 7.0/7.1驱动程序

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343562/dp83tc812r-q1-dp83tc812r-q1-qnx-7-0-7-1-driver

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

您好!

TI 是否为 DP83TC812R-Q1提供 QNX 驱动程序支持? 我可以将此产品用于 QNX 7.0或 QNX 7.1吗?

此致、

法鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faruk、

    我们只有  Linux、RTOS 和 Autosar 驱动程序。 对于 Autosar、客户必须联系驱动程序的 Electrobit 或 Vector。

    以下是我们的车手 Github:

    https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software 

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的帮助。 我想再问一个问题。 我在 QNX 7.0中找到了用于 DP83TC811S 的驱动程序。 我想知道:DP83TC811S 和 DP83TC812R-Q1之间是否有差异?

    此致、

    法鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faruk、

    您可以参阅 DP83TC811至 DP83TC812正式推出指南: https://www.ti.com/lit/an/snla340/snla340.pdf

    有关寄存器映射差异、请参阅 DP83TC811数据表的第8.6节和 DP83TC812数据表的第8.6节。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的帮助。

    最棒的 Regardsi 餐厅

    法鲁克