This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC400:BGA 封装布局

Guru**** 2930310 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS5USBC400, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343089/ts5usbc400-bga-package-layout

器件型号:TS5USBC400
主题中讨论的其他器件: TS3USB221、TMUXHS221

您好!

客户需要 USB MUX、我发现  TS5USBC400。

是否可以不使用焊盘中的过孔进行布局?

我们是否有其他器件可以实现相同功能并采用不同封装?

谢谢!

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    对于该器件、您可以为这些引脚进行教条结构跟踪、这将有助于避免在引脚中形成过孔。

    您在寻找 USB2、USB3和 USB Type-C 的 USB 速度是多少? 对于其他 USB2多路复用器、我们还提供了 TS3USB221/A/E 或 TMUXHS221。

    据我所知、这是我们用于 USB2.0 Type-C 多路复用器的唯一封装。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢你。

    根据我现在获取的信息、速度为480MHz。

     TS5USBC400是否支持 USB2.0和 USB-TYPE-C?

    Unknown 说:
    TS3USB221/A/E、

    客户需要两个选择引脚、但这些器件只有1个选择引脚。 我们是否有采用其他类型封装并支持1:2 SPDT 的2个选择引脚器件?

    再次感谢您。

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    Ryan 今天不在办公室。  我现在正在查看器件建议。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    从技术上讲、TS3USB211确实有两个选择引脚。  OE#和 S。 这是否适用于客户?

    这将是一个很好的解决方案。  这里是一个可能的无源多路复用器列表。

    2:1 SPDT USB 转接驱动器和多路复用器产品选择| TI.com

    此致、

    尼古拉斯