This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DS280DF810:能否以低于目标应用的数据速率使用信号调节器件?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343984/faq-ds280df810-can-i-use-a-signal-conditioning-device-at-a-lower-data-rate-than-its-target-application

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS160PR410

使用信号调节器件时的一个常见问题是器件是否支持低于目标数据速率的数据速率。

答案取决于器件、但根据器件类型、有几个关键标准需要查找。 对于转接驱动器、CTLE 升压是主要考虑因素。 对于重定时器、除了 CTLE 升压之外、还有一些其他注意事项。

CTLE 升压

连续时间线性均衡器或 CTLE 是转接驱动器和重定时器内的功能块。 CTLE 升压曲线负责补偿通道插入损耗、以减少 ISI 抖动。 通常、在选择信号调节器件时、必须了解其可以补偿的通道损耗。 CTLE 升压就是这种情况的良好指标。 CTLE BOOST 是一个与频率相关的参数。 例如、DS160PR410在8GHz 时提供大约18dB 的升压、而在2.5GHz 时仅提供大约7dB 的升压。 因此、必须考虑目标应用的奈奎斯特频率。 选择的器件支持比您的应用预期高得多的数据速率、通常意味着该器件无法在您的应用中提供与器件数据表第一页所列器件相同的升压。

器件文档中通常提供 CTLE 升压曲线或表。 这些信息可用于更好地了解器件跨频率的补偿能力。

重定时器特定注意事项

重定时器通常要比转接驱动器具有更具体的数据速率。 这是因为时钟和数据恢复(CDR)功能块仅锁定在固定的速率范围内。 典型的 CDR 电路将支持一系列数据速率以及该范围的多个子速率。 例如、DS280DF810支持以下数据速率的重定时:

测试条件 最小值 最大值 单位
全速率 20.2 28.4 Gbps
半速率 10.1 14.2 Gbps
四分之一速率 5.05 7.1 Gbps

但是、重定时器也可以通过 CDR 旁路配置支持额外的数据速率。 例如、DS280DF810可通过 CDR 旁路配置支持1.25Gbps 信令。 通常、在 CDR 旁路模式下运行的重定时器也可以提供 CTLE 增强功能、但 DFE 和 FFE 等数字滤波器会被旁路掉。

在 CDR 旁路模式下运行时的另一个注意事项是、某些重定时器在 CDR 旁路模式下运行时具有有限的输出幅度控制。 如果在输出幅值对于满足规格至关重要的应用中使用重定时器、则可能需要考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。

    此致、

    罗德里戈