This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:LED 引脚设置

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344120/dp83869hm-led-pins-setting

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好支持团队:

对于 I210 IT (铜线)到 DP83869 (光纤)应用、如何设置指示 LED (1G/100M/Link)?

(DP83869:LED_0、LED_1、LED_2引脚)

谢谢。

此致、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    正在使用什么器件模式(OP_MODE ='xxx')? 如果使用 RGMII 至铜缆("000")、以下默认 LED 功能是否可接受:

    如果不是这样的话、可在寄存器18h 中单独调整 LED 功能。

    对于 LED_0、设置0x18[3:0]='1001'以指示100/1000BT 链路建立。 对于 LED_2 / LED_1、在[11:8]和[7:4]中进行了类似调整。

    谢谢!

    埃文