This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:在发生 LFPS 时获得澄清

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340238/tusb1142-gain-clarification-when-lfps

器件型号:TUSB1142

您好、TI 专家、

我使用 TUSB1142、并将其设置为引脚搭接模式。

设置如下:

  • AEQ 启用
  • FullAEQ_UP_EQ=Fh
  • EQCFG=F
  • SSEQ1_SEL=4 =7dB [R 0]

在线性 VOD 上有一点不清楚,数据表只提到 SSRX, 如何 SSTX/CTX1/2 ?

在 LFPS 中、SSTX VOD 是否具有我在板上设置的7dB 增益? 它是线性的吗?

引脚搭接模式是否具有 USB_CTX12_VOD/LFPS_VOD、它是否默认为 0h = LINR_L3 (最高) = 1050mVpp?

我问这个问题的原因是、我测出的 LFPS 峰峰值差分输出电压仅为673.6mV。 规格800mV ~ 1200mV

出什么问题了?

谢谢。
此致、
阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    TUSB1142支持线性和有限 VOD 模式:

    1.线性 VOD 模式将获取进入接收器的任何 LFPS 电压(SSTX)、并在发送器上输出接近相同电压(CTX1/2)的电压。 线性 VOD 不会改变信号的输出摆幅。 它只会改变我们转接驱动器的线性范围。  这是1142的默认模式。

    2.限制模式可以提高信号峰峰值电压。 这被称为受限 VOD、仅在 SSRX 上可用。 这 可以 在启用后增加从 Type-C 连接器接收到的 LFPS 信号。

    Unknown 说:
    在线性 VOD 上有一点不清楚,数据表中只提及 SSRX, 如何介绍 SSTX/CTX1/2 ?

    只有 SSRX 支持受限模式 VOD 设置。 这可以通过 I2C 模式下的 USB_SSRX2_VOD 寄存器进行设置:

    所有发送器(SSRX、CTX1/2)都支持线性 VOD。 但是、这不会改变信号上的输出摆幅。 我绘制了一个图来展示它的外观:

    Unknown 说:
    在 LFPS 中、SSTX VOD 的增益是我在电路板上设置的7dB 吗? 还是线性?

    SSTX 仅支持线性 VOD、因此信号是线性的。 7dB 的增益仅适用于超高速信号、不会影响您的 LFPS 信号。

    引脚搭接模式是否具有 USB_CTX12_VOD/LFPS_VOD,它是否默认为 0h = LINR_L3 (最高) = 1050mVpp ?

    是正确的、但请记住、1050mVpp 不是输出摆幅。 这是我们的器件在不压缩信号波形的情况下接受的输入摆幅。

    Unknown 说:
    我问这个问题的原因是我测出 LFPS 峰峰差分输出电压仅为673.6mV。 规格800mV ~ 1200mV

    LFPS 电压摆幅在很大程度上由 LFPS 主机决定。 请  将 USB 主机上的 LFPS 峰峰值摆幅提高到1V  它将通过。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    我希望你们做得好。 我会将该主题标记为已解决、因为没有活动。

    如果您有任何其他问题、请联系我们。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    您的回复有助于解决我的问题。 我没有注意到我之前的回复没有记录在这里、可能我没按"回复"按钮。  不管怎样,谢谢你的详细答复。

    此致、
    阿尔德