This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104EVM:问题支持

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342714/tusb1104evm-problem-support

器件型号:TUSB1104EVM

您好,

客户在使用 EVM 测试时遇到以下问题、请帮助解答。

问题1:如果将 JMP 3和4设置为自动 AEQ,那么 JMP9和 JMP10的配置选项是否无效?

问题2:如果只连接了一个数据通道,例如,硬盘连接到 CRX1和 CTX1,JMP3需要短路3和4以使 CRX1-&CTX1;GT 和 SSTX1->是否是配置通道?

相反、当连接到 CRX2和 CTX2时、JMP3需要将1和2短路以使 CRX2-&CTX2;SSRX2和 SSTX2-> GT 是否是配置通道?

问题3:

客户的测试环境:

1)。 Notebook Lightning 4接口+ type-C 数据线1 + TUSB1104EVM + type-C 数据线2 +固态移动硬盘;

2)。 移动硬盘仅通过 type-C 数据线1连接闪电接口即可达到10Gbps;

3).type-C 数据线2不包含高速 tx2差分线和 Rx2差分线、这是一条单通道数据线;

如果 type-C 数据电缆2连接到硬盘、并且在该路径的中间存在阻抗变化、TUSB1104EVM 是否可以通过调整平衡参数使整个路径达到10Gbps?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    Unknown 说:
    问题1:如果 JMP 3和4设置为自动 AEQ,JMP9和 JMP10的配置选项无效吗?

    您是对的。 启用 AEQ 后、CRX EQ 设置无效。 就像您说的那样、这个是 JMP9和10。

    如果 type-C 数据线2连接到硬盘且该路径中间的阻抗发生变化,TUSB1104EVM 是否可以通过调整平衡参数使整个路径达到10Gbps?

    1104无法补偿 阻抗变化。 您需要确保差分信号保持90欧姆的差分阻抗。

    您能描述一下您遇到的问题是什么吗? 到目前为止、我看到您的问题、但我不确定您遇到了什么问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您是否能够解决此问题?

    如果您不再需要支持、我可以解决该主题。

    此致!

    谢恩