This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:可与 TMUXHS4212搭配使用的 CC 控制器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TUSB320, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345031/tusb320-cc-controller-that-can-be-used-with-tmuxhs4212

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4212TUSB321、TUSB322

大家好!

我正在寻找 USB CC 控制器。

首先、我将 TUSB320视为可用于 TMUXHS4212多路复用器的 CC 控制器。
然而、TUSB320没有信号来控制 TMUXHS4212的 SEL。
我找到了 TUSB321。 我认为 TUSB321有一个 DIR 端子、可以控制 TMUXHS4212的 SEL。
使用 TMUXHS4212时、TUSB321是否更好? 如果您有任何其他推荐器件、请告诉我。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    您是对的。 如果要 在 GPIO 模式下控制多路复用器、则需要使用 TUSB321或 TUSB322等器件。

    这些器件之间的主要区别在于321没有 I2C 模式、而322没有 I2C 模式。 如果您不打算使用 I2C 来控制器件、我建议您使用 TUSB321。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩