This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:MSDI ADC 配置

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345256/tic12400-q1-msdi-adc-configuration

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

您好、团队成员:

我打算在我们的 BCM 产品中使用 TIC12400 ,我对将其配置为模拟输入感到困惑,请查看我的以下问题并提供解决方案。

是否可以将所有24个输入配置为 ADC?

如果输入引脚配置为 ADC,则可以对其施加什么最大电压?

是否可以通过将输入设置为模拟阈值来唤醒 MSDI?

请将其视为高优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,darshan

    Unknown 说:
    如果输入管脚配置为 ADC.?
    、可以施加哪个最大电压

    可以。  每个输入可被单独配置为在模式寄存器(0x32)中使用比较器或 ADC。

    Unknown 说:
    如果输入管脚配置为 ADC.?
    、可以施加哪个最大电压

    输入引脚的建议最大电压指定为35V、绝对最大值为40V。  但是、ADC 的采样范围只有0V 至6V。  可以安全地将6V 至35V 之间的电压施加到引脚上、而不会损坏 ADC、但 ADC 将在任何大于6V 的电压下返回最大代码1023。

    [quote userid="504652" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345256/tic12400-q1-msdi-adc-configuration 是否可以通过将输入设置为模拟阈值来唤醒 MSDI?

    可以。  在 THRES_CFG0至 THRES_CFG4寄存器(0x29至0x2D)中配置 ADC 阈值电平。  可以将该特定输入通道的阈值映射或分配给 THRESMAP_CFG0至 THRESMAP_CFG2寄存器(0x2E 至0x30)。  请注意、并非所有阈值都适用于所有输入通道、第8.3.4节包含一个表(8-1)、概述了可用于不同通道的阈值。

    此致、

    乔纳森