This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344576/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9517A

 いつもお世話になっております。

下記のような回路で試作いたしましたが

CLKがLOWのままです何か問題がありますでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

粳田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回路追加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306是一种无源开关。 只有当其他器件将线路拉至低电平时、线路才为低电平;当没有器件拉至低电平时、上拉电阻器使其变为高电平。

    您必须查明其他什么器件负责将线路拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同じ回路上にTCA9517Aも載っております。

    これが影響していることはありませんか?

    CLK、DATA側がホスト(MPU)です。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User4961418,

    如果 TCA9517A 被禁用、EN = LOW、SCL 上卡在低电平的电平是否会消失?  

    此致、

    泰勒