This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:接口论坛

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344702/tic12400-q1-interface-forum

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

关于最小电流消耗、只有轮询时间、轮询活动时间、通道数、湿性电流  

影响电流?

对于使用 TIC12400的域控制器,当域控制器处于正常模式时,将配置这些寄存器。

当域控制器准备进入休眠模式时,是否应将这些重设为重置状态? 例如   

ADC_DIAG_T、 VS_MEAS_EN、 CRC_T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    当器件首次上电时、存在一个被称为上电复位(POR)的条件 、该条件会 将寄存器配置为其默认值 并初始化器件状态机。  数据表描述了在开关监控启动后、配置寄存器变为只读寄存器(第 8.3.4节)"除了 CONFIG 寄存器中的 TRIGGER、CRC_T 和 RESET 位以及 CCP_CFG1寄存器中的所有位之外。 如果在任何时候需要重新配置器件设置、微控制器需要首先将 CONFIG 寄存器中的位触发器设置为逻辑0、以停止湿性电流和开关监控。" 将 CRC_T 位设置为1将触发 CRC 计算、完成后会自行清除。

    在轮询模式下、目标是减少电流消耗并在低功耗状态下运行。 拉电流和灌电流将进行导通和关断。 此外、MCU 可以进入休眠状态以进一步降低系统功耗。 数据表提到了 ADC 诊断功能在轮询模式下运行。  VS 测量功能可在每个轮询周期中启用/禁用。

    第 8.3.5节"器件复位"描述了 TIC12400-Q1 将所有寄存器重新初始化为默认值的唯一条件:1) 第8.3.5.1节 VS 电源 POR、2) 8.3.5.2 硬件复位和3) 8.3.5.3软件复位。 进入睡眠模式的 MCU 不受这些条件的影响。

    此致、Amy