This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:用于信号电平分析的 DP83822IRHBT RMII 参考时钟注意事项

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326600/dp83822i-dp83822irhbt-rmii-reference-clock-consideration-for-signal-level-analysis

器件型号:DP83822I

尊敬的 TI E2E 支持团队:

我们 在其中一个项目中使用了 DP83822IRHBT。

我正在尝试根据随附的产品说明书对 RMII 模式验证信号。

对于上述 SNAP、哪个时钟负责数据转换?

对于 RMII 模式、RX_D3时钟负责 TX_D0、TD_D1、TX_EN、CRS_DV、RX_DV 上的数据转换。 RX_D0和 RX_D1?
对于 RMII 模式、不使用 RX_ER、因为它会产生通信问题。

谢谢。
钱德·帕达利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    负责数据转换的时钟是提供给 PHY 的 XI 引脚的时钟。 RMII 有两种类型:主模式和从模式。 我想您使用的是主模式、其中 XI 需要25 MHz 输入、50 MHz 波形从 RX_D3输出到 MAC。 我是否正确理解了您的问题? 您目前是否发现任何功能问题?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的及时响应。

    是的、正确。根据数据表、我使用主模式、PHY 的 XI 引脚需要25MHz 时钟。

    我看不出任何功能上的困难。

    当我看到 RMII 发送和 RMII 接收模式的转换时、不同于在50MHz 时钟下降沿发生的转换。

    如果我将 XI 25MHz 时钟作为参考时钟、在一个时钟周期内看到两位转换。

    看起来好像在25MHz 的两个边沿上都发生了数据转换。

    因此、根据它、我无法验证数据表中显示的波形时序。

    希望你明白我的观点。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    您看到的内容是正确的、它基于50 MHz 基准时钟 RX_D3。 如需更多信息、请参阅 RMII 规格。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的确认。

    我需要有关介质相关接口的 PMD 信号的进一步帮助。

    所连接的信号是否正确?

    我在 RD_P 和 RD_N 对、TD_P 和 TD_N 对处拍摄了图像。

    使用默认值为1100的100Base-TX 线路驱动器摆幅选择、并且在10Base-Te 线路中的默认模式下、使用相同的值。

    借助自举实现的广播模式10BASE-Te、半双工/全双工和 100BASE-TX、半双工/全双工。

    附加了 PMD 信号的示意图实现方案。

    请帮我、我们收到的信号是有效的。

    如果上述信号不在限制范围内、请告知我们不匹配的可能原因。

    我在 RJ45连接器引脚处探测的附加信号。

    请确认方式和我得到的结果是否正确。




    请告诉我您是否需要进行与布局相关的卡扣以进行进一步挖掘。


    谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    这些波形看起来很好、您是否尝试过执行吞吐量测试或 Ping 操作来检查功能问题?

    对于原理图、请检查我们的原理图检查清单。 如果需要我进行审阅、请填写完成并将其返回给我、同时附上原理图的完整以太网部分。

    e2e.ti.com/.../7536.DP83822_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsb

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我在此附上原理图检查清单和原理图文件、供您审阅。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/PHY_5F00_Interface.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/7536.DP83822_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx


    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    感谢您提供文件。 正如大家所言、原理图审阅最多需要5个工作日。 我最晚将在3月1日星期五结束前回复。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    我打开了您为我发送的检查清单和原理图 pdf 链接、但这两个链接都没有奏效。 请您再次发送? 如果及时发送,我仍然可以在3月1日前完成审查。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    很抱歉回复晚了、

    请查找请求的项目。
    e2e.ti.com/.../8130.PHY_5F00_Interface.pdf

    检查清单访问链接: e2e.ti.com/.../2744.DP83822_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    感谢您的转售、我立即完成了。 抱歉未提及之前过期的链接。 请查看我的反馈。

    e2e.ti.com/.../3515.DP83822_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    在您发表评论之后,我想用"5-2301994-2TE Connectivity | Mouser India"更改以太网端口。

    是否确实需要更改我使用的以太网连接器"JXD0-0015NL"?

    尽管如此,请告知我建议的 TE 器件比  JXD0-0015NL 更可靠。

    谢谢。此致、
    钱德·帕达利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    很抱歉、如果我的评论令人困惑、请允许我在此澄清。  JXD0-0015NL 匝数比规格(1:1±5%)不符合我们建议的1:1 ±2%规格。 我还对中心抽头做了评论、现在我已经再次查看了、我看到连接到 CT_VDD 的并联电容器。  此连接看起来不错。

    5-2301994-2 TE Connectivity | Mouser India 符合我们的规格,将是一个很好的选择。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro。

    感谢您的澄清。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我将在连接器更改后附加原理图。
    您能否确认实现是否满足要求?

    谢谢...
    昌德 Padaliyae2e.ti.com/.../SCH_5F00_ETHERNET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    目前、由于时序限制、需要使用您提到的现有连接器(JXD0-0015NL)、这不会影响功能。
    这种连接器的使用是否会影响合规性测试?

    对于上次包含新连接器变更的共享原理图、我将在未来应用中实施。

    请告诉我、使用 JXD0-0015NL 不会影响功能、性能和合规性测试要求。

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    希望您有机会查看我最后两个问题。

    请告诉我有关这方面的最新情况。

    希望很快收到您的反馈。


    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    很抱歉耽误你的时间。 3月29日星期五是在美国的假期。 S、而且我今天没有时间全面审查您的问题。 明天4月2日,我将再次答复。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    希望您的假期过得愉快。

    我不知道周五的假期。

    在4月2日至24日等待您的以下问题回答:

    查询1)

     

    问题2)

    首先考虑关于优先级的查询2。



    谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    除了机箱到数字接地隔离之外、新的原理图看起来不错。 我们可以将 R2103更改为1MΩ Ω 吗? 我们需要创建一个高电阻路径来隔离接地、而不是创建一个短路径来连接接地。 关于  JXD0-0015NL、很难说5%的匝数比容差会有什么影响。 我们无法保证数据表中所列规格之外的任何内容。

    此致、

    阿尔瓦罗