This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:SN65LBC180取代 SN75LBC180

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180, SN65LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343510/sn65lbc180-sn65lbc180-replacing-sn75lbc180

器件型号:SN65LBC180
主题中讨论的其他器件:SN75LBC180

大家好、
我的客户正在尝试从 SN75LBC180迁移到 SN65LBC180。
它们在不同的温度范围内具有不同的 VOD 范围、如下所示:

  1. SN75LBC180:| VOD | 1.5V-5V、0°C 至+70°C
  2. SN65LBC180:| VOD | 1.1V-5V、-40°C 至+85°C

在0°C 至+70°C 的温度范围内、VOD SN65LBC180|的范围是什么?
通过限制温度范围、最小| VOD |是否应该与 SN75LBC180类似、为1.5V?
我的客户希望从 VOD 的角度检查 SN65是否可以轻松替换 SN75。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    当在重叠的温度范围内时、这两个器件的运行方式应该非常相似、所以我预计 SN65LBC180将在0 - 70C 范围内显示1.5V VOD。 不过、由于数据表中未明确指明这一点、我们无法像 SN75LBC180一样保证这一点。  

    今天是美国的假日、因此请在周一之前给我们的 RS 至485专家、我们将在此处提供进一步的输入。  

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    谢谢你的答复。

    您有任何其他来自 RS 至485专家的输入吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:  

    抱歉、我们的 RS -485专家仍在办公室外。 我们将在他本周再次发言之后提供进一步的评论意见。

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在0°C 至+70°C 温度下,VOD 的|LBC180|范围是什么?
    是否应通过限制温度范围使|LBC180|最小值为 VOD (如 SN75LBC180)为1.5V?

    它应该相同(或与其接近)。 对两个器件进行筛选的 ATE (自动化测试设备)略有不同、但如果您限制了器件的温度、我将期望非常接近 VoD 结果。

    -鲍比