This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221EIDBR 的 Sch 审核

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E, TRS3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343898/trs3221e-sch-review-of-trs3221eidbr

器件型号:TRS3221E
主题中讨论的其他器件: TRS3221

尊敬的 TI 团队:

 我们的设计中有 TRS3221EIDBR、并且将 SCH

1.请帮助查看随附的 sch,谢谢

2. TRS3221E 是否需要在 TIN 和 ROUT 引脚上上拉?

  TRS3221E 数据表中未提到这一点。 但我查看了 TRS3221 EVM 用户 指南的图3-1、其中 Tin 和 ROUT 在10k (R1和 R2)下拉至 VCC (3.3V)。

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收发器具有受控的压摆率;R17/R18是不必要的(但不会伤害到)。

    如果 UART_TX 信号可能在任何时间处于非活动状态、则 DIN 需要上拉。 仅当接收器可以通过/EN 被禁用时、ROUT 才需要一个上拉电阻器、也就是说、在这个应用中不会(但不会受到影响)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高洁明:

    感谢您的建议、我们计划为 DIN 和 ROUT 保留上拉电阻器、如果是、电阻器应靠近主机或 TRS3221EIDBR?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    这是我对原理图的检查,

    已检查 状态(好、坏、好、?) 其他意见
    原理图引脚排列与数据表引脚排列匹配 很好
    原理图网名称与预期的原理图引脚排列匹配 很好
    局部去耦电容   很好
    无悬空输入引脚 DIN 是输入引脚、在原理图中、它不清楚是否存在可能悬空的情况。 如果该引脚可以悬空、您可能需要在其上放置一个弱上拉电阻器(~10k)。
    电荷泵的电容值与数据表建议的值匹配 很好

    正如克莱门 特提到的、如果 Rout 处于三态模式、则可以使用上拉电阻器、而连接的器件设置为输入引脚。  

    感谢您的建议,我们计划为 DIN 和 ROUT 保留上拉电阻器,如果是,电阻器应靠近主机或 TRS3221EIDBR?

    正如克莱门斯所说的,这对这种类型的数据速率/速度无关。 您可以使用弱电阻器(如~10k)并将其放置在方便的任何地方。

    -鲍比