This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:用于将 LVDS 转换为24位 TTL 并行数据的 TI IC

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, DS90UH941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344689/sn65dsi83-q1-ti-ic-to-convert-lvds-to-24-bit-ttl-parallel-data

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UH941AS-Q1

我正在使用 TI IC "SN65DSI83-Q1"将 MIPI-DSI 转换为 LVDS。

此 IC 支持1.8V 电压。

我需要一个能够将此 LVDS (1.8V)转换为24位并行数据的 IC。

目前我有 兼容3.3V 电压的 DS90CF384MTD_NOPB。 我无法将这个3.3V LVDS IC 与1.8V LVDS 输出相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tanveer、

    让我将该线程分配到正确的组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、

    是否可以随时替换 SN65DSI83-Q1 和  DS90CF384MTD_NOPB? 您目前具有 MIPI-DSI 输入、正在寻找24位 RGB 输出、对吗? 如果是、您可以 利用 DS90UH941AS-Q1 (DSI 串行器)和 DS90UB926-Q1 (RGB 解串器)来完成所需任务、同时仍将 IC 数量保持为2。

    此致!

    尼古拉斯