我需要有关 设计正面用户面板上 USB 连接器的 ESD 保护的建议。
我的设计有2块板:面板和主板。 主板上有一个 STM32F373、带有 USB-C 连接器以及用于 DM 和 DP USB 线路保护的 ESD321DYAR 二极管。
主板可以单独使用,也可以选择连接到面板(前面板)。 为方便起见、我希望面板还具有一个 USB C 连接器、以便用户可以将 USB 电缆插入前面板而不是主板。 两个 USB C 连接器连接到主板上的同一 USB 虚拟 COM 端口。
我想在两个连接器附近添加 ESD321保护功能、但注意到 DM/DP 线路上有2个 ESD 而不是1个 ESD 会导致 USB 通信失败。 我假设由二极管引起的1.4V 压降(而不是0.7V)过大并导致通信失败。
ESD 保护两个连接器的最佳方法是什么? 我目前仅在主板连接器附近放置 ESD 二极管、但担心它们距离面板连接器太远、无法提供充分保护。 在使用该面板时、是否应该添加跳线以便用户禁用主板 USB 连接器?
谢谢!