This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:USB3.0 4:1MUX 系列

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, HD3SS3415, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335515/hd3ss3415-usb3-0-4-1mux-lineup

器件型号:HD3SS3415
主题中讨论的其他器件:TUSB1002、 HD3SS3212

您好!

二极管的 PI2USB4122具有 NRND 状态、我们正在寻找等效器件。

您是否有支持 USB3.x 的4:1 MUX 替代产品系列? 我在 TI store 中找不到它。

此外、如果尚未发布、我是否需要合并多个 HD3SS3415 (2:1 MUX)以使其成为4:1? 在这种情况下、是否需要 TUSB1002等信号校正 IC?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor:  

      我们的团队没有4:1多路复用器 来支持 UBS3.x 应用。 您需要 HD3SS3415 + HD3SS3212才能支持4:1。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我正在考虑采用 HD3SS3415 + HD3SS3212的双芯片配置。

    第1季度
    连接多个级时、应将交流耦合电容器插入到哪里? 最好将其放在 HD3SS3415和 HD3SS3212之间吗?

    第2季度
    我们应该如何考虑信号损失和补偿?

    第3季度
    查看 HD3SS3415的数据表可以看到插入损耗说明=-1.5dB。 如何查看该值? 是不是一个即使在双芯片配置中添加了损耗也没有任何影响的值?
    例如、如果将多级配置增加到8:1、将产生多大的影响?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conor

    对于 Q1:更喜欢在多路复用器和连接器之间放置交流电容器、而不是在两个多路复用器之间放置。

    对于 Q2:您需要为 mux1和 mux2添加插入损耗、例如、在5GHz 下、mux1的插入损耗为0.5dB、mux2的插入损耗为0.6db。 因此、5GHz 时的总插入损耗为1.1db。

    对于 Q3:与 Q2相同、-1.5dB 插入损耗意味着在4Ghz 时输出信号和输入信号之间存在1.5dB 的损耗。

     对于多级、需要在相同频率下从每一级增加插入损耗。

    此致

    布赖恩